赛米控展示首个直接压接(press-fit)安装的IGBT驱动器
用于17mm模块、采用新一代ASIC的SKYPER 12 press-fit驱动器
德国纽伦堡,2013年11月18日 − 易组装,电气性能稳定且使用寿命长:新的SKYPER 12 press-fit半桥驱动器是基于这些方面的考虑而研发的。它被直接压在IGBT模块上,这意味着无需适配板、电缆接头以及相关的组件和焊接工艺成本。该驱动器比现有的即插即用解决方案减少了30%的组件,降低了单个组件的故障率,在满负荷下可实现5百万小时的MTBF(按照SN29500标准的平均故障间隔时间)。这意味着即使对于工业驱动器的长时间运行也可以确保安全的IGBT控制。
新一代混合信号ASIC实现了高度集成。ASIC芯片组包含了电源、保护和控制功能,并且外部组件能够确保最佳的散热。降低了成本,提高了可靠性。得益于短脉冲抑制和接口接地的概念,SKYPER系列产品实现了良好的EMC (电磁兼容性) 稳定性。采用方波信号传输,SKYPER12甚至可以在高dU/dt下实现无错误开关。该混合信号ASIC在整个温度范围内以稳定的方式运行,无传输时间差异。
SKYPER 12无凸出地安装在17 mm压接式模块上,安全地控制着峰值电流高达15 A、直流母线电压高达1200V的模块。软关断功能和VCE监控功能能够在发生短路的情况下提供过压保护。集成的温度监控用于避免过载,所以无需温度信号的外部隔离。由赛米控开发的ASIC因而监控客户端和内部电压。得益于足够大的缓冲电容器 - 该驱动器在各种故障下都能够安全关断IGBT。
关于赛米控
赛米控是全球领先的功率模块和系统制造商之一。其产品是用于现代高效节能电机驱动和工业自动化系统的中心。其他应用领域包括电源,可再生能源(风能和太阳能)和多用途车辆。赛米控的创新电力电子产品使其客户能够开发更小,更节能的电力电子系统。这些系统可以降低全球能源需求。
赛米控公司是一个家族式企业,总部位于德国纽伦堡。赛米控公司创建于1951年,全球拥有超过2,800名员工。赛米控在全球共有30家运营公司,在德国、巴西、中国、法国、印度、意大利、韩国、斯洛伐克、南非和美国分别生产基地,能够快速和全面地为当地客户服务。作为赛米控集团公司之一,SindoPower (新多力)透过其B2B电力电子门户网站,为来自全球的客户提供多语言的销售及技术支持和电子商务。