跑车“'Electric Raceabout”基于Visedo的技术和赛米控的电力电子产品,在Silvretta电动车拉力赛中与奔驰和大众的跑车同台竞技,排名第12位。

世界领先功率半导体制造商之一的赛米控公司和芬兰新兴的发动机组件生产和开发公司Visedo,与赫尔辛基城市应用科学大学合作电动车项目“Electric Raceabout” (http://www.raceabout.fi/)。

赫尔辛基城市应用科学大学开发的电动车“Electric Raceabout”是一辆打破电动车速度纪录的电动跑车。在芬兰结冰的湖面上,“Electric Raceabout”的行驶速度为每小时252公里(每小时156英里),成为目前世界上在冰上行驶速度最快的电动车。“Electric Raceabout”在上次距离超过330公里的Silvretta电动车拉力赛中排名第12位,作为28辆参赛车辆中唯一由大学开发的参赛车辆,成绩相当不错。参赛车辆当中包括了奔驰的七款车型和大众的4辆e-Golfs。

赫尔辛基城市应用科学大学的“Electric Raceabout”项目主管Sami Ruotsalainen说:“电动驱动器,即逆变器和电机,以及电池是每部电动车的关键部件。对于我们作为系统集成人员来说,驱动器对我们的控制系统反应迅速且可靠是至关重要的。Visedo–赛米控的逆变器和Visedo提供的支持使我们在两个月内完成了4电机电动跑车的新引擎,并在不久之后创造了新的速度纪录。”

作为电力电子技术的领导者,赛米控公司致力于电动交通领域的研发,”赛米控系统产品线经理Harald Jäger说到。“赛米控的SKAI2®产品平台服务于汽车领域市场。该系统采用电压为24-800V范围的电池供电,输出功率为10-250KVA。它们符合汽车和资格鉴定的最新标准。”

Visedo公司的销售和营销经理Tomi Ristimäki说:“所采用的PowerMASTER™高性能逆变器配备了Visedo开发的电子和控制软件和赛米控开发的电力电子技术。赛米控和Visedo开发的新逆变器可以减轻重量和简化电器接口而改善了‘Electric Raceabout’的结构。这样,引擎的设计和控制可靠性都被提高了。”

关于Visedo:

Visedo公司开发、生产和交付用于重型移动运行机器、船舶和巴士的电力传动系统。传动系统适用于混合动力(HEV)和纯电动车(EV)解决方案。Visedo产品的设计建立在恶劣工作环境和重载要求基础之上。最新的技术为节省燃料并减少排放和噪音提供最佳解决方案。

Visedo公司的总部和工厂位于芬兰拉普兰塔,在德国设有销售办事处。Visedo公司是赛米控重型混合动力和电动传动系统解决方案的主要合作伙伴。

主要产品:

  • PowerDISK™轴向磁通永磁发电机和电动机
  • PowerDRUM™ 磁阻辅助永磁电动机和发电机
  • 用于移动应用的紧凑型PowerMASTER™ 重型逆变器 – 使用赛米控SKAI2®产品组合
  • PowerCAP™超级电容储能单元– 与WIMA Spezialvertrieb elektronischer Bauelemente GmbH & CO.KG公司共同开发
  • PowerBOOST™ DC/DC转换器

Press contact Visedo:
Tomi Ristimäki
Manager, Sales and Marketing
Visedo Oy
Tuotantokatu 2
53850 Lappeenranta, Finland
e-mail: tomi.ristimaki@visedo.com
mobile (FIN): +358 40 708 0505
mobile (DE): +49 173 543 0330
www.visedo.com

关于赛米控:

赛米控是一家全球性的电力电子组件和系统制造商,产品主要集中在中等性能范围(约2kW-10MW)。产品应用范围包括可调速的工业传动装置、自动化技术、焊接设备和电梯。其他应用包括不间断电源、可再生能源(风能和太阳能)以及电动和混合动力交通工具(商务车、运输工具、跑车、客车)。

产品范围包括芯片、半导体分立器件、IGBT、二极管和可控硅模块、定制解决方案和集成电子功率单元系统。赛米控是二极管和可控硅半导体模块市场的领导者,拥有全球30%的市场份额。(资料来源:IMS Research, The World Market for Power Semiconductor Discretes & Modules – 2011 Edition)。通过收购芬兰的电网质量滤波器制造商Nidecon,公司进一步扩展了其在电力电子产品领域的综合竞争力。 Nidecon滤波器比标准滤波器小35%-50%,使得含有功率半导体器件、冷却装置、直流母线电容器及保护和驱动器电子器件的赛米控系统的拥有更高的集成度。

除了客户特定的产品外, 赛米控还为电动和混合动力汽车市场提供SKAI2®产品组合。主要系统产品包括:

  • 高压SKAI® 2 – 基于IGBT的逆变器平台,适合商用汽车应用
  • 低压SKAI® 2– 基于MOS-FET的逆变器平台,适合工业车辆应用
  • MCB - 基于IGBT集成多个逆变器的系统,适合汽车应用

最近,赛米控开发出一种创新性的半导体结构和连接技术,摒弃了绑定线、焊接和导热涂层。新的SKiN技术采用柔性箔片取代绑定线,使用烧结连接而非绑定线、焊接和导热涂层。这带来了更高的最大电流承载能力和更高的功率循环能力。采用该技术的逆变器体积可减少35%。

赛米控是一家国际领先的功率半导体制造商。成立于1951年,总部位于德国的赛米控公司是一家在全球有超过3000名员工的家族式企业。赛米控遍布全球的37家子公司及分別设在巴西、中国、法国、印度、意大利、韩国、斯洛伐克、南非和美国的生产基地,能够为客户提供快速和全面的现场服务。随着2009年子公司SindoPower的成立,赛米控还扩展了其分销渠道。 SindoPower是一家电力电子产品网上商店并向中小企业提供技术咨询的电子商务公司。