产能增加
近年来,由于应用范围广泛,工业标准模块的需求量急剧上升。为此,我们已经开始通过将生产能力提高一倍 来扩大SEMIX5和SEMIX3p的生产线。
工业标准模块 也能超乎所望
工业标准功率模块是供应链安全的关键。随着生产能力的提高,赛米控可以确保有能力满足目前和未来的需 求。赛米控标准模块一方面具有良好的兼容性,另一方面甚至超越了这些标准要求。
但同时,功率密度和可靠性方面的要求也在日益提高。赛米控的烧结和线焊技术组合将功率输出能力和可靠 性提升到了新的高度。模块集成式电流测量分流器、即插即用型驱动以及超高性能预涂热界面材料—这一 切显著减少了系统部件数量和开发时间、削减了系统成本并加快了上市时间。
近年来,由于应用范围广泛,工业标准模块的需求量急剧上升。为此,我们已经开始通过将生产能力提高一倍 来扩大SEMIX5和SEMIX3p的生产线。另外一条用于生产MiniSKiiP的全自动生产线也出现在流程中,增加了 50%的产量。赛米控是您可靠的合作伙伴,通过一站式供应满足您的一切需求。