「より簡単で、より洗練されたより高速な注文プロセス」2009年、業務において好調なスタートを切ったセミクロングループの一員である電子商取引会社SindoPowerが、Webサイト(www.sindopower.com)をリニューアルオープン

パワーエレクトロニクスメーカー セミクロン社のオンライン流通経路であるSindoPowerは、自社の洗練されたオンラインショップの再設計されたWebサイトを発表します。再設計の最大の焦点は、効率化されたデザインと、多くの機能とのより高い親和性の体験を提示することにありました。購入プロセスは、特別な見積書作成アシスタントを導入してサポートされています。訪問者の皆様は、このアシスタントを利用して、後で使うために保存もできるオリジナルの見積書を作成できます。さらに、購入プロセスがより利用しやすくなり、より短時間で完了できるようになりました。新しい検索エンジンに、すべての検索オプションを統合しています。従来の製品検索に加えて、その他のメーカーの同種類の製品に相当するセミクロン社製品を検索することができるようになりました(クロスレファレンス)。Webサイトを使用する際のサポートは、セルフヘルプ式で使い方を説明する広範なFAQ(よくある質問)で対応しています。

セミクロン社について:

セミクロン社は、主に中出力域(約2kWから10MW)のパワー半導体のグローバルメーカーです。用途として、速度制御式産業用ドライブユニット、オートメーション技術、溶接設備やエレベーターなどがあります。その他の用途として、無停電電源装置(UPS)、再生可能エネルギー(風、ソーラー)や電気自動車およびハイブリッド自動車(商用車両、搬送車両)があります。この同族経営の会社は、ドイツのニュルンベルク市に本拠地があります。1951年に設立し、全世界で3,000人以上の従業員を抱えています。ドイツ、ブラジル、フランス、インド、イタリア、韓国、スロバキア、南アフリカ、米国に拠点を置く37社の企業と生産工場による国際的なネットワークで、迅速かつ包括的なサービスを現地のお客様に保証します。2009年に、子会社であるSindoPowerを設立し、セミクロン社は販路も拡大しました。電子商取引会社SindoPowerは、パワーエレクトロニクスをオンライン販売し、中小企業を対象とした納得のいく技術コンサルティングを提供しています。