SemiSel 仿真
您是否曾想过“我选择的功率半导体是否合适?”如果想过,请了解赛米控丹佛斯强大的模拟工具 SemiSel。SemiSel 专为计算损耗和温度而设计,是根据您的应用特定要求选择理想功率半导体的终极伙伴。
关于 SemiSel
SemiSel 是同类产品中最全面的免费工具,提供了无与伦比能力,能够对各种操作条件下的电力电子电路进行分析,并在用户友好性、高级功能和速度之间取得良好平衡。
该工具的计算功能范围广阔,从标称操作条件和特定过载等简单场景,到整个负载周期或任务配置文件的高级分析。借助 SemiSel,您可以在类似真实应用,考虑电压水平、开关频率和冷却要求等因素的条件下评估产品。它提供器件损耗和温度的关键数据,使您能够在产品开发过程早期确定散热需求。
应用
SemiSel 支持几乎任何应用的各种电力电子电路,从用于标准用途变频器的基本单相整流器到用于太阳能或 UPS 应用的复杂三电平逆变器拓扑结构。无论是模拟电池充电器的直流/直流变频器还是电梯的有源前端逆变器,SemiSel 能适应您的各种需求。得益于其创新的软件架构,SemiSel 可快速集成新的电路配置,紧跟新兴市场趋势的步伐。
- 线路整流器二极管和晶闸管
- IGBT,软恢复二极管
- SiC-MOSFET 或 Schottky 二极管
- 3A 到 6000A 额定电流
- 55V 到 3600V 设备
- 可模拟各种电力电子电路
- 从简单的标称条件到完整的任务配置文件,各种不同的复杂程度
- 风冷和液冷系统的冷却条件
- 损耗、温度和效率概览
5 个步骤选择功率半导体
通过 SemiSel,我们所有的产品都可以模拟,并且可以完全匿名而无需注册。然而,注册后 SemiSel 会有更多功能。除了保存模拟结果或加载上一阶段的模拟等基本功能之外,还有更多功能可供选择!
1. 拓扑结构和电路选择

只需点击一下,即可为您的应用选择完美的电力电子电路,无论是用于标准用途变频器的简单单相整流器,还是用于太阳能和 UPS 系统的三电平逆变器拓扑结构。全新的 SemiSel 提供 超过30个电路选择。
- 超过30个不同的电力电子电路,按电能转换方法分组
- 只需点击一下即可选择电路
SemiSel 教程
4. 散热器定义

选择理想的功率半导体还需要考虑实际的冷却条件。由于散热器的特性因功率模块的数量、尺寸和布置而异,SemiSel 通过为风冷式或液冷式系统推荐典型的热阻来简化此过程。您还可以输入定制散热器的热阻,将其纳入计算中。对于散热器上附带安装的 SKiiP 或 Stacks 等产品,可提供预定义的散热器,以确保准确的热评估。
- 自由定义冷却条件,提供风冷或水冷散热器建议
- 调整散热器尺寸和空气或液体量
- 为 SKiiP 和其他半导体选择预定义散热器
SemiSel 教程
5. 模拟结果分析

您是否已确定适合应用的理想模块?SemiSel 的详细模拟报告提供了其性能的全面视图。使用直观、详细的模拟结果,在正常或过载条件下的任何给定模拟时刻,轻松分析各个开关行为。报告可保存和导出,方便与同事或客户共享见解。
- Temperatures 额定条件和过载时的温度和损耗
- Results 所有半导体的结果均可在“详细信息”部分找到
- Zoom放大以更仔细地研究感兴趣部分
- Download将结果下载为 PDF 文档
SemiSel 教程