Semikron Danfoss logo

应用手册

在快速发展的功率电子时代,功率半导体仍然是功率转换、管理和高效系统设计的核心。本扩展版反映了硅 IGBT、碳化硅 MOSFET 和其他半导体技术的最新进展,为越来越多的行业提供更深入的应用见解。总结和保留了有关整流器二极管和晶闸管方面的知识,这些二极管和晶闸管仍然为电网集成提供了可靠且经济高效的解决方案。

应用手册
功率半导体
第 3 版修订版

本手册旨在培训和指导读者进行元件选择。

针对当今实践进行了全面更新

此版本比以往任何版本都更全面,内容更丰富,并为工程师、设计师和决策者提供实用指导。

本手册包含 500 多页深入知识,对半导体基础知识进行了清晰易懂的解释,并对功率模块封装技术、模块性能和可靠性测试进行了高屋建瓴的洞察分析。其中提供了有关数据表说明、其含义以及创建方式的详细背景信息。此外,还重点介绍了材料和设计创新如何转化为更好的产品,从而实现更高效、更耐用以及针对特定应用的解决方案。

重点关注现实应用挑战,包括为特定操作环境量身定制的组件选择、驱动电路设计、热管理策略和优化布局实践,以减少寄生效应。新章节介绍了现代系统要求,例如高级保护方案和复杂功率架构内的集成。

本第 3 版经过全面更新,满足当今的实践需求 -- 这是一项必不可少的资源,为专业人员提供功率电子行业未来发展所需的专业知识。