Semikron Danfoss logo

ダイレクトプレスダイ技術®

両面焼結技術によりボンディングワイヤーの除去が可能になり、チップの前面が利用できるようになりました。ダイレクトプレスダイ技術は、圧力システムを導入することでこのスペースを最大限に活用し、熱性能を劇的に向上させます。

ダイレクトプレスダイ技術

ダイレクトプレスダイ技術

半導体チップと貼り付けられた DBC 基板は柔軟性がないように見えますが、ヒートシンクとの接触に影響する弾力性の要素があります。このため、取り付け圧力を上げると熱抵抗が低下する可能性があります。ただし、ボンディングワイヤーを使用した従来の設計では、この取り付け圧力はチップの周囲またはモジュールの端にのみ適用できます。両面焼結技術を採用したフレックス層は、耐久性のある平坦な表面を提供します。ダイレクトプレスダイ技術は、コンプライアントな圧力要素を利用して、チップの上部に直接取り付け圧力を加えることで、この利点を最大限に活用します。

ダイレクトプレスダイ技術では、 DBC 基板はヒートシンクや取り付けプレートに直接接着されず、非常に薄い層の熱伝導材料のみが必要です。この技術は、カスタムピンフィンヒートシンクインサートを実装するのに最適です。ダイレクトプレスダイ技術には両面焼結技術が組み込まれているため、極めて低い転流インダクタンスなどの利点もすべて含まれています。

ダイレクトプレスダイ技術の概要®

利点

  • 低い熱抵抗
  • 高いパワーサイクル耐性
  • チップの動作温度が高い
  • 高いサージ電流耐性
  • 低転流インダクタンス

製品

  • eMPack