风能市场的需求

风力发电机方案

风能,取之不尽的能源

人类利用风能的历史已经有数百年。在早期,风车用来研磨谷物或用作锯木机。如今,最先进的风力涡轮机从风力产生电力。作为可再生能源,风能正成为越来越多国家的重点能源。因为风在全世界都可以获得,风能成为全球能源供应的中流砥柱。

风能正在经历全球性繁荣增长

对风能的需求与日俱增。根据世界风能协会 (WWEA) 的数据,已经有 100 个国家采用风能发电。特别是在西欧,亚洲和北美,以及离岸地区,风能发电正在大幅扩张,以满足这些地区的国家日益增长的能源需求。从长期来看,前景光明:WWEA 相信在未来 20 年,全球风电生产将有 10 倍的增长。

近半数风力涡轮机采用赛米控技术

早在 20 世纪 90 年代早期,赛米控开发出了第一个风力涡轮机功率模块。今天,赛米控已经成为这一领域 IGBT 模块的市场引领者。全世界几乎一半的涡轮机安装的是赛米控的功率模块。其多个运行关键点:主逆变器(输出范围大约 2MW 到 8MW),辅助逆变器(5kW 到 50kW),负责校准旋转叶片(变桨驱动器)和机舱(方位角驱动)。

集成有水冷却器的智能 SKiiP4 IGBO 相模块 1700V/3600A

功率半导体确保一致的能量传输

虽然自行车发电机产生的功率强度和光亮会因速度不同而有所变化,但是功率半导体用在风力涡轮机中能确保能量传输保持一致,而不受风力大小和发电机速度的影响。不同的风速会引起电压和频率的波动。电力电子对发电进行控制和调节,使之永远以正确的电源频率和质量输送到公共电网。

风力涡轮机机舱和塔基内的逆变器(源自 W2E)

专注于可靠性和紧凑性

在风电厂内,电力电子的可靠性是最优先的考虑——仅次于高能效——因为对于运营者来说,停机就意味着经济损失。在功率模块选择方面,赛米控将传统的焊接连接替换为压接或烧结连接,使模块变得坚固耐用。尺寸是另一个重要特性,因为变流器通常是安装在狭窄的机舱内或是塔基内。赛米控的未来科技可使IGBT模块内的功率密度翻倍,从而显著减小变流器体积。