風力エネルギー市場要件
風力タービン向けソリューション
風力、無限のエネルギー
人類は数百年にわたり、風力を利用してきました。古くは穀物の粉砕用や製材用として風車が使用されていました。現在では、風力を用いた最新式の風力タービンで電気を供給しています。再生可能なエネルギーである風力は、多くの国のエネルギーミックスの中心的役割を担っています。風は世界中のどこでも利用できるので、風力は世界のエネルギー供給の大きな柱です。
詳細情報
世界中で風力エネルギーのブームが起こっています
風力エネルギーに対する需要は常に増大しています。世界風力エネルギー協会(WWEA)のデータによると、すでに世界100ヶ国で、風力発電を使って電気が作られています。風力によるエネルギー生成は、エネルギー需要の高まりを見せる西ヨーロッパ、アジア、北米の特にオフショア地域で劇的な広がりを見せつつあります。長期見通しは良好であり、WWEAでは、今後20年間で、世界の風力エネルギーでの発電量が10倍に増加すると見込んでいます。
全風力タービンのほぼ半数に採用されるセミクロンの技術
1990年代初頭、セミクロンは、最初の風力タービン向けパワーモジュールを開発しました。現在当社はこの分野でIGBTモジュールにおいて市場のリーダーです。世界中で設置された風力タービンの約半数にセミクロンのパワーモジュールが搭載されています。このパワーモジュールは、メインインバータ(出力範囲約2MW-8MW)やローターブレード(ピッチドライブ)やナセル(方位角ドライブ)の位置合わせを行う補助インバータ(5kW-50kW)などで稼働しています。