SEMIKRON spendet eine Million Euro für Menschen in der Ukraine
Nürnberg, 31. März 2022
SEMIKRON unterstützt die Menschen in der Ukraine mit einer großzügigen Spende von einer Million Euro. „Wir alle können und müssen etwas tun“, so Karl-Heinz Gaubatz, Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung bei SEMIKRON. Dabei spricht er insbesondere auch für die Gesellschafter des Unternehmens, die mit privaten Mitteln für den Großteil der Spende an den Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg e.V. aufkamen. Der Partnerschaftsverein zwischen den Partnerstädten Charkiw und Nürnberg organisiert humanitäre Hilfe für die ukrainische Stadt. Beigesteuert hat die SEMIKRON Elektronik GmbH & Co KG einen weiteren sechsstelligen Betrag. Die SEMIKRON Eigentümer und das Unternehmen wollen einen maßgeblichen Beitrag dazu zu leisten, das Leid der Menschen in der Ukraine zu lindern.
Seit rund vier Wochen herrscht Krieg in der Ukraine und hat viel Zerstörung und Leid über das Land gebracht. Gekämpft wird um mehrere Städte – unter anderem um die Hauptstadt Kiew, um Mariupol und Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine im Nordosten des Landes und seit 1990 Partnerstadt von Nürnberg. Die Zahl der Toten und Verletzten ist groß, das Leid nicht zu beziffern. Seit Kriegsbeginn sind dem UN-Menschenrechtsrat UHCR zufolge etwa 3,5 Millionen Ukrainer aus ihrem Land in Richtung Westen geflüchtet.
„Unser Verein ist einfach überwältigt von der wunderbaren Spende von SEMIKRON. Seit der ersten Woche leisten wir ja direkte Hilfe in der Stadt Charkiw mit Überweisungen an unsere langjährigen verlässlichen Partner. Sie verteilten dort über 2000 Lebensmittel-pakete sowie notwendige Medikamente für die Kinderklinik und Altenheime; die Blin-denschule wurde unterstützt und die Feuerwehr erhielt Schutzkleidung und Schläuche. Auch finanzierten wir Hilfstransporte anderer Initiativen mit. Aber jetzt ist es möglich, zusammen mit der Stadt Nürnberg einen richtig großen Hilfstransport mit Lebens-mitteln, Medikamenten und Feuerwehrausrüstung mit der Bahn nach Charkiw zu schicken! Darüber hinaus bietet diese große Spende eine längerfristige Perspektive, aktiv zu helfen beim Wiederaufbau von allem, was zerstört wurde. Denn unsere Partner sind sich sicher: Charkiw wird wieder auferstehen!“, so Antje Rempe, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Charkiw – Nürnberg e. V.
Der Krieg in der Ukraine erschüttert die Menschen in Europa, auch Unternehmerinnen und Unternehmer. SEMIKRON möchte mit seiner Spende weitere Unternehmen dazu motivieren, den Menschen in der Ukraine und den Menschen auf der Flucht humanitäre Unterstützung zukommen zu lassen.
Foto: Karl-Heinz Gaubatz, CEO SEMIKRON International GmbH und Antje Rempe, stellvertretende Vorsitzende des Partnerschaftsverein Charkiw - Nürnberg e.V.
Über SEMIKRON
SEMIKRON ist einer der weltweit führenden Hersteller für Leistungselektronikkomponenten und -systeme im mittleren Leistungssegment (ca. 2 kW bis 10 MW). Unsere Produkte sind das Herz moderner, energieeffizienter Motorantriebe und industrieller Automatisierungssysteme. Weitere Anwendungen umfassen Stromversorgungen, erneuerbare Energien (Wind, Solar) sowie Elektrofahrzeuge (PKW, Transporter, Busse, LKW, Gabelstapler, etc). Innovative Halbleitermodule von SEMIKRON ermöglichen es unseren Kunden, kleinere, energieeffizientere Leistungselektroniksysteme zu entwickeln. Diese Systeme wiederum helfen, den weltweiten Energieverbrauch zu reduzieren.
SEMIKRON ist ein im Jahr 1951 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz in Nürnberg. Heute hat das Unternehmen weltweit über 3.000 Beschäftigte in 24 Niederlassungen. Dieses internationale Netzwerk mit Produktionsstandorten in Deutschland, Brasilien, China, Frankreich, Indien, Italien, der Slowakei und den USA garantiert eine schnelle und umfassende Betreuung der Kunden vor Ort. Mit einem Online Shop hat SEMIKRON seine Präsenz für Kunden erweitert.