SEMIKRON erhält Milliardenauftrag von deutschem Automobilbauer
SEMIKRON hat einen Milliardenauftrag aus Deutschland erhalten. Ein großer deutscher Automobilhersteller setzt auf SEMIKRONs neue, für Siliziumkarbid-Technologie optimierte Leistungselektronikmodul-Plattform eMPack® für seine nächste Generation von Fahrzeugumrichtern.
SEMIKRON hat einen Milliardenauftrag aus Deutschland erhalten. Ein großer deutscher Automobilhersteller setzt auf SEMIKRONs neue, für Siliziumkarbid-Technologie optimierte Leistungselektronikmodul-Plattform eMPack® für seine nächste Generation von Fahrzeugumrichtern.
SEMIKRON konnte hierbei durch seine vollständig gesinterte Aufbau- und Verbindungstechnologie „Direct Pressed Die“ (DPD) überzeugen. Diese ermöglicht extrem kompakte, skalierbare und zuverlässige Umrichter.
Geplant ist die Serienbelieferung ab 2025. Der Auftrag hat ein Volumen von über einer Milliarde Euro.
SEMIKRON hat in den vergangenen Jahren den Weg zum Automobilzulieferer konsequent verfolgt und baut dabei auf seine jahrzehntelangen Erfahrungen in der Entwicklung und Fertigung von Leistungsmodulen auf.
Die Strategie von SEMIKRON orientiert sich an den globalen Megatrends. Einer dieser Megatrends ist die emissionsfreie Mobilität, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Die E-Mobilität ist dabei der am stärksten wachsende Markt für Leistungshalbleiter in den nächsten Jahren.
Die Anzahl von Hybrid- und Elektrofahrzeugen soll laut dem Marktforschungs- unternehmen BIS Research bis 2029 weltweit jährlich um 23 Prozent wachsen. SEMIKRON hat sich zum Ziel gesetzt, mit diesem Markt zu wachsen, nicht nur mit seiner eMPack® Leistungsmodulplattform für elektrisch angetriebene PKW, sondern auch mit kompletten Invertern für Nutzfahrzeuge.
SEMIKRON ist hierfür gut aufgestellt und leistet damit einen wesentlichen Beitrag für eine emissionsfreie und nachhaltige Mobilität.
Foto: SEMIKRON eMPack Produktionslinie
Über SEMIKRON
SEMIKRON ist einer der weltweit führenden Hersteller für Leistungselektronikkomponenten und -systeme im mittleren Leistungssegment (ca. 2 kW bis 10 MW). Unsere Produkte sind das Herz moderner, energieeffizienter Motorantriebe und industrieller Automatisierungssysteme. Weitere Anwendungen umfassen Stromversorgungen, erneuerbare Energien (Wind, Solar) sowie Elektrofahrzeuge (PKW, Transporter, Busse, LKW, Gabelstapler, etc). Innovative Halbleitermodule von SEMIKRON ermöglichen es unseren Kunden, kleinere, energieeffizientere Leistungselektroniksysteme zu entwickeln. Diese Systeme wiederum helfen, den weltweiten Energieverbrauch zu reduzieren.
SEMIKRON ist ein im Jahr 1951 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz in Nürnberg. Heute hat das Unternehmen weltweit über 3.000 Beschäftigte in 24 Niederlassungen. Dieses internationale Netzwerk mit Produktionsstandorten in Deutschland, Brasilien, China, Frankreich, Indien, Italien, der Slowakei und den USA garantiert eine schnelle und umfassende Betreuung der Kunden vor Ort. Mit einem Online Shop hat SEMIKRON seine Präsenz für Kunden erweitert.